欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阴极保护法-2

  • 2023.06.06 11:47:16
  • 米思米
  • 962

(3)牺牲阳极法与外接电源法的对比


 外接电源法的优点是(1)能够自由调节电压和电流;(2)因而可以应对腐蚀条件的变化。(3)如果阳极的不溶性足够好,可实现半永久性应用。(4)因而费用低廉等。

 另一方面,牺牲阳极法的优点在于(1)安装方便,在一定时间内不需要维护。(2)可以应用在没有电源的地方或者小型设备上,经济性更好等。

 外接电源法的缺点在于(1)调整电流费时费力(自动调整成本高)。(2)如果阳极的不溶性和强度不够,会因电极损坏而导致无法通电。(3)投资较大等。

 牺牲阳极法的缺点在于(1)如果环境和阳极配置不适当,则无法实现充分地防腐蚀保护。(2)防腐效果很难长期保持,通常几年后就需要更换阳极等。


(2)阳极保护应用中的问题点

 阴极保护在实际应用中存在以下问题:

(1)防腐蚀所需的电流值


 腐蚀防护所需的电流大小因环境和腐蚀条件而异。例如,在淡水和海水之间,淡水的电阻率比海水大100倍以上。防腐蚀所需的电流值由扩散的氧气量决定,淡水和海水之间变化不大,因此所需的电量不变,但是由于淡水具有高电阻,所以必须提高施加的电压。在土壤中同样也是如此。

 此外,由于在某种水流速度下不易发生极化,因此在海水中进行防腐蚀时,所需的防腐蚀电流与流速成正比增大。

(2)过度防腐蚀


 过度的防腐蚀阴极极化不仅浪费电能,而且会引起各种问题。阴极极化产生的氢气会导致钢材等吸收氢气进而发生氢脆,过度防腐蚀会诱发材料氢裂。

 阴极pH值升高也会导致两性金属发生腐蚀。

(3)管道内部防腐蚀


 在管道内部等电流流动受限的情况下,腐蚀防护距离会减小,因此需要相应地布置电极。如果由于管中的阴极极化而导致析出物附着,则腐蚀会扩散。

(4)对相邻金属体的影响


 施加电场使物体阴极极化,会导致相邻金属体发生电化腐蚀。在土壤等电阻率高于海水的环境中,这会成为一个问题。由于不知道地下会有什么样的埋设物体,因此在施工前必须进行彻底的调查。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities